This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于微型 UPS 应用的集成开关双向直流/直流转换器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636973/looking-for-a-integrated-switch-bidirectional-dc-dc-converter-for-micro-ups-application

主题中讨论的其他器件:TPS54626

你(们)好

与降压(TPS54626)的产品相似,升压 我正在寻找一款适用于微型 UPS 应用的集成开关双向直流/直流转换器。 我的要求是将15V 从 SMPS 转换为3.3V、并存储在7.2V 锂离子/锂聚合物电池中、并将其从电池反向3.3V 升压并提供给15V 总线。 我们正在寻找的电池额定值大约为200mAH。 我已经浏览过产品配置文件、但找不到一个。

如果有这样的解决方案、我建议如果没有这样的解决方案、我将有兴趣了解用于开关双向直流/直流转换器的自谐振 PWM 控制器、

谢谢

查尔斯