This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:高电压利用率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636715/ucc29950-high-voltage-utilisation

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我想在高电压条件下(200-480Vac)使用此 PFC CCM+LLC 组合电路。

这种情况是否已经完成?

AC1/AC2电阻器的值如何? 和 SUDG/S 功能?

非常感谢您的回答、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    感谢您关注 UCC28950。 我们似乎没有一个参考设计可提供您感兴趣的输入电压范围。

    您将需要将 RAC1和 RAC2的电阻值增加到接近18MΩ Ω、以使 IAC 电流达到适当的启动和关断电平。

    SUFG/SUFS 启动功能可与耗尽模式 MOSFET 配合使用、只要 FET 的额定电压为合适的电压应力、在给定用例的情况下就不会出现任何问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的回复!