This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:功率耗散

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636722/tlc5973-power-dissipation

器件型号:TLC5973

你(们)好

在数据表中、输出电流的最大绝对额定值为60mA。

但我找不到 功率耗散的绝对最大额定值(mW)。

如何计算最大功率绝对额定值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Macit、

    您可以参考以下公式来计算功率耗散:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    该公式是 TLC5973的总功率、
    我需要 TLC5973上的功率的绝对最大额定值
    我的意思是 TLC5973的故障点、在该功耗为多少 mW 时、TLC5973是否会失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Macit、

    我们没有这种数据、因为即使是相同的功率也会导致不同 PCB 电路的热性能不同。

    我建议您使用公式来估算总功率耗散、并参考下表来计算 IC 温度:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试将所有电介质组件的安全限制保持在标称功率的%80以下、
    例如、对于250mW 电阻器、我设计的电路使工作功耗低于%80*250 = 200mW

    对于 TLC5973 IC、工作电路中 IC 的功率耗散将为0.415 Wat
    (电源电压= 24V,18个 LED,每个 OUTn 6个 LED 系列,V LED=3V,I LED=20mA,PD=5.5*0.01+6*0.02*3)

    我对°C/W 没有任何经验!

    您是否可以帮助我根据热性能信息表解释我的设计的0.415W?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了有关以下内容的文档:
    www.ti.com/.../slva462.pdf

    公式2:
    PDmax =(TJmax-Ta)/θJA μ s

    对于 TLC5973:
    Tjmax = 125
    TA = 85
    θJA = 134.6
    PDmax =(125-85)/134.6 = 0.297 = 297mW

    以下解释是否正确?

    "在85°C 空气和125°C 外壳下、TLC5973允许的最大功耗为297mW "

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Macit、

    您可以将计算结果用于设计参考。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth