This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:使用电源正常引脚和 EN 引脚实现上电序列管理的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636757/tps54394-problems-about-using-power-good-pins-and-en-pins-to-achieve-power-up-sequence-management

器件型号:TPS54394

大家好、

我的客户在其项目中使用 TPS54394来为 FPGA 加电。 他们希望使用电源正常引脚和 EN 引脚来实现加电序列管理。

原理图如下所示。 红线是一些调试更改。

输入 电压为5V、Vout1为1.8V、Vout2为1V。 使用 PG2控制 EN1、移除了 R129。 PG2通过4.7K 电阻上拉至 VREG5。 Pg1左浮动、R126旋转。 但输出 异常。 PG2 (Bule)和 Vout 交流耦合纹波(黄色)、如图2所示。 电源正常现在不好。  

如果我断开 PG2与 EN1的连接、并通过4.7K 电阻器将 EN1上拉、则输出电压没有纹波、PG2输出高电平。

我不知道这种分裂有什么错误。 可以发表一些意见吗? 我们应该如何使用电源正常引脚和 EN 引脚 为 TPS54394中的序列管理加电?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 PG2中添加一个电容(0.1uF)、以检查波形(Vout2 PG2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    感谢您的回复。 我想我终于得到了正确的问题。 从原理图中看不到、客户在输入滤波器后面添加了两个磁珠、应该避免使用。 这两个磁珠会向该电路引入很大的噪声。 因此它不能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可能是。 您需要在磁珠的另一侧添加一些电容器(10uF+0.1uF)、以保持 Vin 稳定。