This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:适用于交流直流电源的 EMI 滤波器设计-一种分步式设计方法

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636585/ucc28019a-emi-filter-design-for-ac-dc-power-supplies--an-step-by-step-design-approach

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: PMP11064

尊敬的 E2E 社区:

我已经使用 UCC28019A 完成了 PFC 电路。

我应该在转换器的输入端设计一个 EMI 滤波器。

您能用设计指南和计算器回答我的问题吗?

此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:230 VAC、50 Hz
    输出功率:500W

    我已经看到多个包含 EMI 的 TI 参考设计部分。 但我还没有找到有关这方面的设计过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    感谢您关注 UCC28019A。 我将检查我们是否有任何材料、并在周末返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    本应用手册提供了设计 EMI 滤波器的一些步骤: www.ti.com/.../snva489c.pdf。

    另一个需要注意的事项:您的布局在 EMI 中发挥着重要作用。 最大限度地减小电流环路至关重要。 任何类型的振铃(例如开关节点上的振铃)都会增加 EMI 问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben Lough:
    感谢你的答复。
    您能不能考虑 PMP11064参考设计。
    我应该设计这样一个 EMI 滤波器。

    您能否为我提供包含教程示例的文本以及分步方法。


    此致、Rasool