This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:7节电池配置、连接错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637128/bq76930-7-cell-configuration-wrong-connections

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们有几个 PCB、它们的7芯配置连接短、错误。 它们不是连接 VC8和9到 VC7、而是连接到 VC10。

在 AFE 单元映射设置为0x00f7的 bqStudio 中、首先看起来一切都正常。

但平衡又如何呢? 有用于平衡的外部 N-FET。

纠正引脚配置是否必要、或者是否可以保持原样? 如果可能、是否存在任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joerge、
    AFE 电池映射将负责电压和平衡分配、但您应修复连接。 由于 BAT 引脚电压可能并不总是高达 VC10、bq76930上部电池被设计用于一个共模电压。 当顶部电池短路且电源电压发生变化时、短接电池可能不再读为0。 这会增加电池电压、但可能更重要的问题是、如果电池10电压上升到欠压认证阈值以上、则未使用或短路可能会导致欠压。 建议使用数据表中所示的器件。