This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:输入电压高于6V 时出现意外行为

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636995/tps62135-unexpected-behaviour-at-input-voltages-above-6v

器件型号:TPS62135

您好!

我使用 TPS62135将11V 至13V 的输入电压降至3.3V。 但是、随着您增加电压、反馈和输出会变得高于预期。  
在6V 输入时、输出约为3.32V、12V 时的输出约为3.43V、反馈为0.721V。 我直接检查了 IC 的引脚。

为什么 IC 不会尝试将其电压调低、以便其反馈恢复到0.70V?

我的原理图相当简单、如下所示:
R475为0.1%、R479为0.5%。

我是否做了一些错误、或者 IC 可能已损坏

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    您的原理图看起来不错。 您还能为 L400和 C490布置 PCB 布局和 BOM 吗?

    测量电压时是否连接了负载? 负载有影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 布局(TPS62135电路用于 VCC33线路、其上方的布线为反馈线路):

    (栅格=每个32mil)

    BOM:

    名称 尺寸 额定值 部件
    C400 10 μ F 0805 25伏 GRM21BR61E106MA73L
    L400 1uH 5A IHLP1212BZER1R0M11
    C425 3.3nF 0603 16伏 MCSH18B332K160CT
    R475 374k/0.1% 0603 50V/63mW CPF0603B374KE1
    R479 100k/0.5% 0603 50V/100mW RE0603DR-07100KL
    C490 22 μ F 0603 6.3V GRM188R60J226MEA0D

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 左侧的所有4种布局都不是最佳布局、需要改进。 以下是有关如何为降压转换器实现良好布局的应用手册: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    所有走线都需要保持较短的距离、而敏感的网、如 FB、网要保持较小的距离。 使用过孔(而不是直接返回到引脚)路由电容器的 GND 的方式会增加噪声。 所有 FB 网在整个电路板宽度上布线的方式使该噪声有很大的耦合面积。

    您可以尝试使 FB 电阻器的尺寸减小1/10、以降低噪声影响、如以下 网址所述:www.ti.com/.../slyt469.pdf

    此外、所有输入电压和输出电压布线都非常薄、可承载这些器件可产生的2A 至4A 电流。 这也会导致电压下降。

    最后、该22uF 输出电容器非常小、并且具有很大的直流偏置损耗。 我会添加另一个并联的、或者使用具有更好直流偏置特性的较大尺寸的。