This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220--Modling 文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636288/bq27220-bq27220--modling-file

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

   项目时间紧急,我们需要 bq27220建模文件来运行代码,

   您是否能帮助支持 现有的建模文件,

   您能否帮助 编写文件构建过程、如何判断数据是以 μ;编写的

   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、
    我不明白您的请求是什么。 bq27220是一款基于 CEDV ROM 的监测计、需要正确配置才能正常工作。 您需要使用我们的 gpccedv 工具来获取需要在电量监测计上进行编程的系数。 该工具包含有关该做什么的说明。 此外、主机需要具有非易失性存储器、以便在断电时存储配置设置。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx,
    对所述情况不明表示遗憾,
    您是否拥有已配置的最终文件?gm.fs 文件?我们希望先运行系统;
    因此、我们可以参考您现有的文件格式以运行,即使配置参数不同。
    非常感谢;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、
    监测计附带默认设置。 对于特定电池、您需要在 gpccedv 工具中运行测试大纲、并提取器件工作系数并对其进行编程。 我没有任何要共享的文件
    谢谢
    Onyx