This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:我仅测试不带主线路电源或负载的控制电路。 我在 VIN 引脚上施加电压、过载电路无法正常工作、如数据表中所述。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637065/lm5021-q1-i-am-just-testing-the-control-circuit-without-primary-line-power-or-load-i-am-applying-voltage-at-the-vin-pin-and-the-overload-circuit-is-not-working-as-described-in-the-data-sheet

器件型号:LM5021-Q1

当我向 VIN 施加电压时、我使芯片以~20伏的阈值启动、但如果我将电压降低到20伏以下、则芯片停止工作。  它会经历几次过载周期、然后似乎会禁用 VCC 电源并停止运行。  如果我将 VIN 电压推至20伏以上、我可以再次开始运行。  这似乎与数据表不一致、或者我是否遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术 Witts 先生

    我同意您的观点、这不应在 Vin 迟滞之前发生。 它应该关闭直到7-8 V。(然后我们再次建议使用23V 作为整个过程和温度范围内的最大完全启动,因此请确保最初为其供电时高于23V。)

    您是否在1个器件或多个器件上看到过这种情况?

    要了解正在发生的情况、您能否提供 OUT、SS、Vin 和 COMP 的信号?

    此致

    John