This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:EMI 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636802/tps62143-emi-issues

器件型号:TPS62143

您好!  

我设计了一个使用 TPS62143将14VDC 调节为5VDC 的简单 PCB。 我尝试使设计获得 FCC 认证、但有很多 EMI。 TI 是否有人能够查看我的设计和 BOM 并查看我是否做了完全错误的事情。 我尝试尽量接近数据表中的布局建议、但仍然有很大的噪声。

我很乐意将我的设计文件发送给其他人进行审核。

如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以查看这些文件。 您可以在此处发布或使用将其发送给我 讨论的内容。 您可以通过将鼠标指针移到我的姓名上来访问此函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将向您发送消息。