This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电后、满充电容量下的大摆幅

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637042/bq34z100-g1-large-swings-in-full-charge-capacity-after-charging

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

 我有几个系统在充电完成后出现了相同的 FCC 大幅波动问题--来回波动高达80%。

这些是38AH 电池组、因此 FCC 的开始和结束正确、但在放宽限制期间、FCC 似乎会跳转。

(满容量=读取0x06、0x07)'

其他一切似乎都能准确地工作、并且符合预期。

我有另一个板,它的摆幅更大--从38AH 向下到10再回来。

这些大摆幅的原因是什么?

谢谢、

Richard

电源 很抱歉,我没有 BQ 日志,因为这些系统是远程的,但是我有一个标志/寄存器的日志,请参阅下面的 csv:

e2e.ti.com/.../fcc_5F00_swings.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:我看到、当发生 OCV_Ttaken 时、最后一次将凸点从32增加到36。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    是否设置了平滑标志? 如果启用平滑处理、则监测计将为 FCC 报告的值将是筛选后的值、该值不具有意义、而只是对真实 FCC 进行数学操作、以防止 SOC 跳转。 您应该检查的是真正的 FCC。 如果真正的 FCC 正在变为极端值、则需要检查系统以查看温度是否显著变化。

    您需要尝试获取其中一个板并连接到 bqStudio、并在记录时运行评估测试、以便我们可以准确地查看正在发生的情况。

    谢谢
    Onyx