This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:如何从逻辑输出驱动 femtofet。

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4, SN74LVC1G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636836/csd17484f4-how-to-drive-femtofet-from-logic-output

器件型号:CSD17484F4
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G02

您好!

我有一个低功耗逻辑输出、例如器件 SN74AUP2G02、我想使用它的信号来驱动器件 CSD17484F4等 femtofet。 用于驱动 FET 的可用 Vcc 将在1.1V 和3.3V 之间变化。 当驱动 femtofet 时、 SN74AUP2G02 逻辑输出本身太慢、无法达到我所需的速度。 从逻辑输入到 MOSFET 栅极 Vth 的传播延迟应小于大约200ns。 问题:

1) 是否有办法提高逻辑器件输出的功率、以便其信号可间接用于驱动 FET? 可能会有某种缓冲器? 要求所有器件在 Vcc 初始上电时都具有最短启动时间。 理想情况下小于300ns。 这会立即取消许多器件的资格。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我认为、了解更多有关逻辑器件的人在 FET 方面比我们更有帮助、因此我将为他们分配此帖子。 如果您有任何有关 FemtoFET 的特定问题、我仍将帮助您解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,庞戈-欢迎回到我的论坛。 我将与 FET 人员脱机、看看我们是否可以提出解决方案、而不是整天不停地撞倒您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 FemtoFET 的额定值只有1.8V,所以输入应该被1.8V 驱动--我建议使用 SN74LVC1G02。