This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP38513-ADJ:TI 模型问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38513-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637002/webench-tools-lp38513-adj-ti-model-issue

器件型号:LP38513-ADJ

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

几周前、我 使用 TI Webench 工具对电路进行了建模。

该模型包含具有以下参数的 LP38513-ADJ 3A 稳压器:

Vin = 4.5-5.5VDC

VOUT = 1.1VDC

Iout = 3A

该模型当时运行良好、但今天该模型通知我、对于该设计、结温过高。

这是我的设计的正确器件还是 Webench 模型软件存在问题?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    模型不工作的原因是功率耗散。 在 VIN 为5.5且 Vout 为1.1且负载电流为3A 的情况下、稳压器中将耗散13.2W 的功率。 除非您有一种外部方法来耗散这么大的功率、否则稳压器将无法正常工作。 我建议将输入电压降低至2.5V。 这将极大地降低功耗并帮助稳压器正常工作。

    此致、
    标记