This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /连接 IADBT、IBAT 和 PSYS

Guru**** 2466670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637024/bq25703a-bq25703a-connect-iadpt-ibat-and-psys

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道我们可以通过  IADT、IBAT 和 PSYS 看到缓冲电压或电流、然后我们能否连接这些引脚来减少来自 MCU 的 GPIO 线路?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表给出了 IADT、IBAT 电流能力规格:1mA。 PSYS 可设置为1uA/W 请将它们与 GPIO 端口或 MCU ADC 输入引脚泄漏电流进行比较。 然后、您可以知道它是否可以连接到这些引脚。

    如何从 bq25703A ADC 寄存器中读出它们?

    BTW 在轻负载条件下、转换器以 PFM 模式运行以保持更高 的频率。 在 PFM 模式下、IADT、IBAT 和 PSYS 可能会显示更多纹波。 如果您想在轻负载条件下使用这些引脚、则可能需要在这些引脚上添加滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    他们只是想知道如何使用这些引脚。 如果 MCU 可以接受其电流能力、您是否意味着它们可以连接这些引脚? 他们正在考虑按附件的形式使用。

    请注意、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 它们无法连接在一起。