This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:是否可以订购 OT 放电截止频率为60°C、OV 为4.2V、UV 为3.0V 的出厂编程 IC?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76925, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636815/bq77905-is-it-possible-to-order-a-factory-programmed-ic-with-ot-discharge-cutoff-at-60-degrees-c-ov-at-4-2v-and-uv-at-3-0v

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76925BQ76930BQ78350-R1

尊敬的先生或女士:

我在锂电池(6S 配置、标称电压3.7V) BMS 中使用了 BQ77905、它满足了我所需的所有保护、 但是、如果可能、我希望订购的 OT 放电限值为60°C、而不是数据表中提到的65。 我在另一个论坛上读到过这样的问题:只要 OV 和 UV 值在提供的范围内、就应该可以定制这些值、对吗?  

如果不是、您能否为 LiPo BMS 推荐一个类似的 IC、该 IC 将提供与 BQ77905相同的保护、但能够在60°C 时编程 OT 放电限制、在3.0V 时编程 UV 限制、在4.2V 时编程 OV 限制?

谢谢您、

Elsa Kendrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    bq77905中的温度阈值是固定的、每个保护可选择2选1。 OTD 的选项为65或70 C。保护功能的电压比如数据表中所述、 因此、如果您添加与热敏电阻并联的电阻器或将串联电阻器从 VTB 更改为 TS、则会降低 TS 引脚上的电压和有效温度跳变点。 我希望您可以使用65度 OTD 器件并选择一个或多个电阻器以在60C 下提供保护。 但是、所有阈值都将受到影响、因此请务必计算每个阈值。
    6S 电池组的另一种方法是使用 bq76925等 AFE 器件测量电压和温度、并使用 MCU 设置阈值。 该解决方案还需要外部 FET 驱动器。 bq76930和 bq78350-R1等监控器和监测计也是一种解决方案。 这两种方法中的任何一种都比 bq77905保护器更复杂、但实现方式更灵活。