This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:有关系统负载连接位置的问题

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636936/bq24157-a-question-about-system-load-connected-position

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件:BQ25601

您好、TI 成员

我的客户现在将系统负载连接到电池侧(Rssnssns 输出位置)。 但现在、如果系统有负载、则无法达到 Iterm、也无法达到电荷 dew。

我是否可以建议客户在 Csin 侧(在 L1和 Rsns 位置之间)连接系统负载?

有什么问题吗?

感谢您的回答

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    bq24157没有电源路径、因此依靠 RSNS 电阻器来测量和调节电池充电电流。  遗憾 的是、这意味着充电器无法区分系统负载电流和电池充电电流、因此可能无法终止。  为了实现精确测量、蓄电池必须保持连接到 CSOUT。  我建议您的客户考虑改用 BQ25601等 PowerPath 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢!