This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:电容器选择

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636822/lmr16010-capacitor-selection

器件型号:LMR16010

您好!

我正在尝试围绕该器件进行设计、数据表对于如何选择输入和输出电容有一点困惑:

输出:在第8.2.2.4节中、完成了电容器选择练习、似乎计算了15.4uF 的最小输出电容、但在本节的末尾、总结为最严格的标准将输出电容设置为47uF。 47 μ F 的值是如何达到的? 在其他地方没有指定最小电容、但我不知道是否应该存在补偿或其他原因?  

输入:在第8.2.2.6节中、数据表建议使用4.7uF 至10uF 的去耦电容。 它还指出、可能需要额外的大容量电容(我们的设计距离源极远超过5cm)。 我的问题是、将28V 转换为5V 实际上需要多大的大容量电容? 我认为存在足够的差异、即使输入电压大幅下降、也有如此大的余量、这一点无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于输出电容器、您可以使用等式12和13来根据您在转换器上允许的过冲或下冲找到所需的值。 请记住、这是一个理想值、这意味着与它相关的电压降额以及一些温度依赖性。 因此、我认为数据表试图位于安全侧、并使用47uF 电容器来说明电压和温度导致的降额。

    对于输入电容器、去耦电容器更重要(4.7uF 至10uF)。 大容量电容仅用于阻尼、前提是电源的引线长度较长、因为长引线长度被视为感应型。 因此、您需要使用大容量电容 ESR 来抑制可能发生的 LC 振铃导致的过冲。 就价值而言,我认为这不是那么关键,通常应该是22uF - 47uF。

    通常、我们只在 EVM PCB 上放置一个占位符、而不安装该大容量电容器、我们将其用于用户在电路板上使用很长的引线时、然后填充该大容量电容器。

    谢谢
    -Arief