This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240 EN 电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS54160, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636991/tps54240-tps54240-en-voltage

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件: TPS54160TPS54160A

大家好、

我的客户正在设计基于 TPS54240的系统。 TPS54240的输入电压为7.5V~30V。 客户要求当输入电压<7.5V 时、TPS54240必须关断。 因此、这会给 EN 引脚设置带来一些问题。

EN 引脚阈值如下所示。 客户设置电阻分压器以从 Vin 获取 EN 电压。如果我们在 Vin=7.5时使 EN>1.36V、那么当 Vin 上升到30V 时、EN 的电压将为5.44V。  但我们的数据表中 EN 的最大值为5V。  因此、我们似乎无法使用电阻分压器来设置 EN 引脚。 您是否有任何关于设置 EN 引脚的建议?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能具有更高的电压。 来自具有相同 EN 电路的 TPS54160数据表:
    请勿直接在 EN 引脚上放置高于5V 的低阻抗电压源。 当使用分压器调节启动和停止电压时、如果 VEN > 5V、请勿将电容器直接放置在 EN 引脚上。 节点电压(请参阅图31)必须保持等于或小于5.8V。齐纳二极管的灌电流可高达100 µA。 µA VIN 电压源具有高阻抗并且向 EN 引脚提供的电流不超过100 μ A、则 EN 引脚电压可能大于5V。

    您应该注意的另一点。 正如您可能知道的、EN 阈值的规格相当宽松。 它不是"精度"设置。 您必须密切注意容差。 如果您可以使用其中一个"A"版本、您将具有更严格的控制(TPS54160A)。