This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:当调节至输出5V 时、TPS53353无输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636924/tps53353-tps53353-has-no-output-when-adjusted-to-output-5v

器件型号:TPS53353

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

当输出电压为1.2V 时、TPS53353模块工作正常、 其中 R19等于10k Ω、R78等于20 Ω。

但是、当我们将 R19和 R78调整为49.9K 和24K 时、输出电压为零。

我们还将分立式组件调整为 WEBNCH、但仍然无法正常工作。

问题:

1.是否有任何组件选择不正确?

2. VFB 通常等于0.6V,如数据表所述,输出电压 WEBENCH 为0.6V*(61.9K + 10K)/10K = 4.3V,不是所需的5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于存在纹波注入、可能需要调整 FB 电压。 让我让他人来检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何情况下、您仍应获得一些输出电压。 您能否检查输入电压、EN 和开关节点?