This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池组的最大容量问题;

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636708/bq28z610-the-question-of-the-maximum-capacity-of-the-battery-pack

器件型号:BQ28Z610

你(们)好 我想在 电池组中使用 bq28z610。 我的电池的总容量为9000mAh

但 在数据表中指定的容性为4000mAh。

这是最大容性、还是 仅举个例子? 我可以将此 IC 用于我的项目吗?它会为电池充满电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、
    这只是一个示例、而不是监测计支持的限制

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢)