This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:频率错误的高输出纹波

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636786/tps61041-high-output-ripple-with-wrong-frequency

器件型号:TPS61041

我使用  TPS61041 生成26V - 3.5mA (负载-电流源)。  输出端的锯齿纹波(Vout)以  1.4kHz ( 近似值)达到1、6Vpp。
但是,投影的 fs (load)是51.86kHz,纹波为(15mV + 0.257*ESR),这是什么问题?  该1.4kHz 来自哪里?  
我的电流源可确保 3.5mA 的功耗。

 

输入电压:3、3V (LDO 稳压器)。

L:47 μ H (环形-自制、但正常)-> Iloadmax_calc = 0、257 A (0、25 + 3、3/47u* 100N)

D:MBR0520L ~ 300mV

Cin:10uF 陶瓷电容

COUT:4.7uF + 0.1uF 两个陶瓷电容。  ( 问题?)

反馈 R1:2M

FD。 R2:。 100k Ω

反馈电容器(CFF):10pF、但计算器 表示30pF。 ( 问题?)

Δ 输出计算= 15mV + IP*ESR --> 15mV + 0.257*ESR (我的 ESR 是否过高?)

非常感谢您提供的任何帮助。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COUT:4.7uF + 0.1uF 两个陶瓷电容。 该4.7uF 电容器的额定电压/尺寸是多少? 请附上其数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该"电容器"  是五个1uF 电容器- 50V 1206 B/X5R (UMK316BJ105KD-T)的并联组合。  标称值 会因直流偏置 降低50 ~ 60%。  因此、在给定 Vout 频率的情况下、高纹波是合理的。

    但为什么该频率如此低?  根据 FS (LOAD )、我预期的频率为50kHz、而不是1.4kHz、这也会降低纹波(我猜)。

    -->FS (LOAD)= 2 * I_{LOAD}*(V_{OUT}- V_{IN}+ V_d)/(I_P^2 * L)

    开关频率是否仅取决于这些参数?  还是前馈电容器(CFF)会导致这种情况?

    此致。


    e2e.ti.com/.../cap1u.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在工作台上没有发现低频纹波。 我使用33pF CFF。 CFF 值可通过以下公式计算。