This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63031数据表问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636821/tps63001-tps63031-datasheet-question

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:TPS63031

大家好、

        我对 TPS63031的数据表有疑问:  

    

从上面的图(从数据表中捕获)可以看出 EN 引脚没有高电压连接,也就是说芯片被禁用。 那么、我应该使用 VIN 连接 EN 引脚吗?

 

 

谢谢、此致

 

俞陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您从数据表捕获的原理图中、EN 和 PS/SYNC 连接到 VINA。 如果您查看数据表第8页的方框图、您可以看到 VINA 通过一个电阻器从内部连接到 VIN。 这意味着 VINA 具有与 VIN 相同的电压、并且如果在 VIN 上连接了适当的电压源、则器件被启用。