This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130SILR

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS82130, TPS62130A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636807/tps82130silr

主题中讨论的其他器件:TPS25940TPS82130TPS62130A-Q1

 我们需要在汽车环境中使用该器件。
但器件的最大输入电压仅为20V 直流。
安全、 或者我们需要插入浪涌保护电路。
在这种情况下、您的建议是什么?

我们曾考虑使用插入 来自电池的 TPS25940电子保险丝和 TPS8213来保护其免受电压浪涌的影响
由于负载突降和其他原因、可能会在汽车工厂中生成该值。
您是否认为这可以是防止过压损坏 TPS8213的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luciano、

    TPS82130不是-Q1 (汽车)器件。

    我们有 TPS62130A-Q1、它是。 有关 OVP 电路的示例、请参阅此参考设计 :http://www.ti.com/tool/PMP9757 如果您计划将此器件连接到汽车电池、则需要某种保护。