This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27621-G1:bq27621-G1充电状态

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636278/bq27621-g1-bq27621-g1-state-of-charge

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

我已使用 BQ27621-G1执行我设计中电池的电量监测计。 应用是移动 POS。

理想情况下、系统设计应确保 bq27621-G1始终由电池供电、甚至是电池供电

在系统关断期间、但我的系统设计为 bq27621-G1仅在移动设备开启时通电。

问题是、如果移动设备在关闭时充电、然后打开移动设备、则读取电池电压电平不正确。 (例如:20%->50%)

除了电源轨之外、我还可以通过其他方式解决它吗? 初始化? 如果是、我们如何实现它?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    bq27621是一款基于 ROM 的监测计。 这意味着它不能切断电源、否则您将丢失在电量监测计上编程的任何配置设置、如果电池电量不能充分放松、则在重新加电时会在初始化时引入错误。 也就是说、您需要确保在上电期间没有任何电流流入或流出电池、否则您将不可避免地遇到错误。 监测计需要使用一个宽松的电池、以便获取 OCV 读数以确保监测计的正确精度

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统设计为 bq27621-G1始终由电池供电。
    但问题没有得到解决。 请听我说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,梅森
    此外、考虑到这是 ROM 监测计、默认硬编码 chem id 必须与您的电池匹配、否则您仍会遇到错误。 您是否运行了我们的在线 gpcchem 工具来确定 bq27621是否是适合您的应用的电量监测计? 因为如果任何硬编码的化学 ID 都不是以近似匹配的形式出现、那么您将始终会遇到像您所看到的那样的巨大错误。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    BQ27621的算法是动态电压相关性。 因此、我错误地认为它不需要运行 gpcchem 工具。
    我将运行在线 gpcchem 工具。 谢谢你