This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169的输出电流精度

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636630/tps61169-the-output-current-accuracy-of-tps61169

器件型号:TPS61169

你(们)好

是否可以在像图像这样的电路中使用它?

当占空比= 1%时、输出电流精度是多少?

[规范]

输入电压(逻辑):3.3V

输入电压(电源): 7.5~15V

负载:白色 LED 6通道

最大负载电流:20mA

调光控制: 22kHz PWM

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    它的使用就像这样。 我们无法分辨1%的精度、数据表中仅对100%的精度进行了批评。