This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:Vin gt;Vout 时的随机行为(&G)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636768/tps61178-random-behavior-when-vin-vout

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: LM5050-1

您好!

我正在使用 TPS61178将电压从~5V 升压到~9V 的电源板上工作。

在某些情况下、输入为~12V、而 TPS61178只是使用一个理想二极管(LM5050-1 + NMOS)跳过。

我现在有两块电路板、但只有电路板#1的行为符合预期:当输入电压为5V 时、输出电压为9V、而输入电压为12V 时、输出电压为~11.4V、理想二极管跳过 TPS61178、在电路板输出端提供12V 电压。

电路板#2的行为不同:当输入电压为12V 时、输出电压为13.1V、因此高于输入电压、不使用理想二极管。 如果我用示波器查看 SW 引脚、我会看到它在~ 92%的占空比下进行开关、即使 Vout 大于9V (FB 引脚 I 测量~1.7V、大于1.2V、这是基准)。

从数据表第10页的功能方框图中、我真的无法理解这种行为:在 FB 为12V 输入和1.7V 时、GM 放大器的输出为低电平、PWM 补偿输出必须为高电平、从而禁用 CTL/CRT 块。

在电路板#1中、我观察我的预期:12V 输入流经 HS MOSFET 的体二极管、在输出电压下测量~11.4V、因此体二极管上的压降为~0.6V、这符合预期。 这允许理想二极管导通、并跳过整个 TPS71168块。

对于电路板#2、我无法理解 SW 开关的原因、因为 FB 大于1.2V。 我知道当 Vin ~= Vout 时可能会有问题、但情况并非如此。 如果我将两个芯片从电路板1交换到电路板2、则电路板2开始工作、而电路板1显示了电路板2的行为、因此它必须是与 TPS71168的特定实例相关的问题 (我猜是同一个生产批次-它们是作为样片从 TI 网站订购的)。

您对此有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从行为来看、电路板2中的 IC 似乎是 TPS611781、它是一个强制 PWM 器件、而不是 TPS61178。
    您能否将 IC 更改为新的 TPS61178并再次检查?
    您还可以分享您的原理图吗?