This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:VDDIO/EN 端口电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636560/tps61194-q1-vddio-en-port-current

器件型号:TPS61194-Q1

尊敬的团队:

在 TPS61194-Q1的数据表中、VDDIO/EN 引脚是器件的使能输入以及数字引脚的电源输入(VDDIO)。 但我们的客户希望使用 MCU 的 GPIO 控制该引脚。 有可能吗? 为数字 IO 供电、它需要多少电流?

为了 使用故障功能、需要上拉电源、因为 OD 端口、但数据表(21页)的应用原理图、VDDIO 用作上拉电源、如果客户使用 MCU 的 GPIO 控制 VDDIO/EN、我认为客户不能将 VDDIO 用于故障引脚的上拉电源。 对吗?

如果是、是否需要其他上拉电源? 请告诉我您的意见。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用 MCU 的 GPIO (通常可以提供几 mA 电流)应允许足够的电流使用 VDDIO/EN 电源、并为故障引脚提供下拉电流。

    对于 VDDIO/EN 电源、最大输入电流为30uA。 您可以在数据表的表6.11中找到此规格:

    故障引脚下拉电流取决于所使用的电阻器。 假设 VDDIO 3.3V、如果使用10k、则 下拉引脚只需要0.3mA 电流、MCU GPIO 应能够提供该电流。 在无故障条件下、FAULT 引脚处于开路/悬空状态、仅上拉至 VDDIO/EN 电压的高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的明确回答。