This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:使用 BQEVSW 软件、我想能够诊断是否在数据表应用原理图中为 R12/R13和 R33/34/40/41提供了正确的电阻值

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636452/bq20z95-using-bqevsw-software-i-would-like-to-be-able-to-troubleshoot-if-i-have-the-correct-resistor-values-for-r12-r13-and-r33-34-40-41-as-on-the-datasheet-application-schematic

器件型号:BQ20Z95

使用 BQEVSW、我想能够诊断数据表应用原理图中 R12/R13和 R33/34/40/41的电阻值是否正确。 我们要测试的电路板使用数据表中提供 的 BQ20Z95DBT 原理图应用。 我们现在是一家生产工厂、正在构建这些电路板、我们前面提到的100欧姆电阻器的器件没有用于验证值的器件标识。 不用说、我们在其中放置了1K 欧姆电阻器、客户将电路板踢回了我们。 因此、我们注意到、使用 SBS 选项卡上的 BQEVSW 软件、1k 欧姆电阻似乎表示电流和平均电流值为负值。  是否有其他方法可以使用此软件验证错误的值?  在 DataFlash 或 Pro 部分?  该负指示似乎表示电路的电流感测部分 R12和 R13的90%时间出现错误的电阻器、但这对于生产环境来说不够好。 是否有办法使用 BQEVSW 软件验证电路的 SMBD/C 部分上的 R33/34/40/41?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我不认为电阻值是问题所在。 您必须交换进入 GSRN 和 GSRP 引脚以及 ASRN 和 ASRP 引脚的走线。 因此、请检查并比较参考原理图和您的、以查看布线应如何走线

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好。  当 我们有100欧姆时、 我们得到平均电流和电流为零或正。  该 板已连接到测试装置、因此我们不能假设  没有连接、但对于良好的板和不良的板、它是相同的连接。

    当我们在(1K)中有一个不正确的值时、我们 有时会得到一个连续负值、而在其他时间、一个短暂的负值变为0、但绝不是正值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果不测量电阻器值、就无法使用监测计来确定这些电阻器的值。 然后、您必须确保在电路板上填充正确的电阻器值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再试一次!   如果有电流流过感测电阻、则意味着将出现压降。  与 1000欧姆电阻器相比、如果使用100欧姆电阻器、GSRN 和 GSRP 处的读数将不同。 假设这是正确的、我能否检测到它? 我是否可以使用 Pro 和 peek 和 poke 来查看值是多少? 是否有一个过程或方法来查看它? 我的计算表明、如果在 ASRN 和 ASRP 两端出现1V 压降(最大值)、则 GSRN 和 GSRP 的电压为1.999E-6 (100欧姆)、而0.2 E-6 (1000欧姆)。 这是可检测的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我进入 Pro 时,我注意到如果我读出0A,我得到的正数(>0004)用于良好的100欧姆板,FFF4-0000用于不良的1K 欧姆电阻板。 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计无法检测或测量这些电阻器的值