This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M-Q1:TL750M-Q1有关输入电流与输入电压的问题

Guru**** 2663795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636365/tl750m-q1-the-question-of-tl750m-q1-about-the-input-current-vs-input-voltage

器件型号:TL750M-Q1

大家好、

     我无法理解    TL特性 中的输入电流与输入电压特性。 在数据表中、我们可以找到下图:

 我有3个问题:

1、如果输入电压低于最小电压、 输出会发生什么情况?

2、 当输入电压低于最小电压时、为什么输入电流 会随着 输入电压的增加而增加?

3、如果 IO=0A、也就是说、它没有负载。 输入电压 与 输入电流间的关系曲线是什么?

现在、我使用50欧姆电阻器与 TL43的输入串联、电源为12V。 我发现 TL42的输入电压仅为4V、电阻器的电压为8V。 TL750无法正常工作。

我知道我可以减少阻力以避免这种情况。  

但我想知道这种现象的原因。 毕竟、其他 P2P LDO 也不会出现这种问题。  

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksim、  

    请参阅此图表了解输出电压与输入间的关系。

     \

    2.我知道在压降期间这种高电流消耗不是首选。 但这是由设计造成的。 数据表未提供详细图、但压降期间的高电流通常由偏置电路引起。

    3、即使负载为0mA、我也认为输入电流与输入电压间的关系图与图6相比变化不大、由于负载的关系、它可能会略低10mA。  

    在压降期间、输入电压从3V 变为4V 可能会将电流从0mA 变为~100mA。 可通过 R =Δ V/Δ I = 1V/0.10A = 10欧姆来计算估算的输入阻抗。 因此、当您具有50欧姆的串联电阻时、由于等效输入阻抗较低、大多数电压将在50欧姆电阻上分压。  

    此致、  
    Jason Song