This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:使用 HDQ 接口的 bq27541控制命令通信

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636611/bq34z100-bq27541-control-command-communication-using-hdq-interface

器件型号:BQ34Z100

我们想知道 如何使用 HDQ 接口来检索数据的 CONTROL 命令及其后续字节子命令。 我们使用 UART 上的 HDQ  

我们能够成功地读取其他标准命令、如 Voltage (0x08/0x09) AverageCurrent (0x0A/0x0B)、并为此遵循以下协议

1 .read 高字节(H0)

2.读取低字节(L0)

3.再次读取高字节(H1)

4、如果 H1 = H0、则有效的16位结果为 H0:L0 5。 否则、再次读取低字节(L1)、且有效的16位结果为 H1:L1。

这个过程足以保证16位字被正确读取

请为我们提供用于发送控制命令的正确协议以及用于 检索这些数据的后续子命令,如“Chem ID:0x0008,FW_VERSION: 0x0002”。

我们使用 HDQ 协议  


密封或非密封是否与这些基本子命令有关 ?