This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112:当 VCC 低于 UVLO 限制时、MOSFET 驱动器电流消耗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5112, UCC27518, UCC27519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636600/lm5112-mosfet-driver-current-consumption-when-vcc-under-the-uvlo-limit

器件型号:LM5112
主题中讨论的其他器件: UCC27518UCC27519

我正在设计电路板、布局非常紧凑。 我使用的是电源电流为1-2mA 的 LM5112 MOSFET 驱动器。 这在电池供电设备中非常重要、除非我可以将其关闭。 但我的板载空间不大、因为我需要一个高侧开关来将其关闭。 所以我想、我是否可以使用数据表中写入的欠压锁定功能、因为我可以调节为电路板 VCC 供电的稳压器的电压。 如果我选择2.5V 电压、则它应低于 UVLO 限制、并写入数据表:

'当 VCC 至 IN_REF 的电压差降至2.8V 以下时、驱动器被禁用、输出引脚保持低电平状态"

但是、我找不到有关电流消耗的信息、禁用驱动器是否意味着电流消耗会急剧下降、或者它不执行任何操作、但仍然消耗相同的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ville、

    UVLO 电路不能将器件置于低功耗状态。 例如、它会将 MOSFET 的栅极拉低、因此这会导致一些电流消耗。

    如果您需要使能引脚、我建议您查看我们的其中一款产品、其中包括:

    www.ti.com/.../products.html 引脚

    像 UCC27518或 UCC27519这样的器件似乎可以满足您的需求?

    请告诉我您的想法。