This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc28700:USB 电源技术规格

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636744/ucc28700-usb-power-supply-specifications

器件型号:UCC28700

我正在为移动设备构建充电器、我希望输入为通用85-265V、输出为5V 2.1A。 我已经设计了电路、在输出端、我在无负载时获得5.7VDC、在0.5A 时获得5.2V、在1A 至2.1A 范围内获得5.0V。 在连接电缆的情况下、我在无负载时获得5.7伏、在0.5A 时获得5.0V、在1A 时获得4.8V、在2.1A 时获得4.6V。 我想知道正常的 USB 充电规格是什么、我是否在规格范围内? 我担心无负载电压和电缆压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BC1.2规定、 在输入电压范围和负载范围(从空载到满载)的稳定状态下、输出电压在4.75V 至5.25V 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如何在不改变负载电压的情况下调节无负载电压以使其降低? 该规格是否位于电路的输出端? 不在电缆的末端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压为充电端口、因此电压值位于电缆端、可插入手机或平板电脑。 需要指定电缆以了解压降。 然后、可对 UCC28700进行编程以补偿压降、从而使电缆端电压在4.75V 和5.25V 范围内。

    在5.7V 的空载电压下、设计在输出端是否有预载? 通常、1k 欧姆电阻等预载电阻器可以降低该值。 您可能需要在空载时测量斜接频率。 最小频率为1kHz 典型值。 达到该值后、如果输入和输出能量无法平衡、则可能会发生过压、即输出超出稳压范围、如所示的5.7V。

    另一种将空载输出电压恢复到稳压状态的可能方法是尝试稍微增大电流感应电阻器值、以便每个开关周期、 从初级侧传输到次级侧的能量小于最小开关频率即可实现输出电压调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我将首先尝试调整预载电阻器、如果不起作用、我将调整电流感应电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在输出端正确调节电压、但现在我仍在努力降低电缆上的压降。 感谢你的帮助