This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001:VDO 测试条件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636633/tps7a8001-vdo-test-condition

器件型号:TPS7A8001

您好!

在数据表中、Vdo 测试条件为" VOUT + 0.5V≤VIN≤6.5V、VIN≥2.2V、250mV IOUT = 500mA "、VDO = 250mV。
这是否意味着 Vdo 为500mV?  如何测量该最大 Vdo 值?  我认为 VOUT+0.5大于 Vdo (max)。


我们的客户在 Vin=3.3V、Vout=2.9V、Iout=100mA 的条件下使用该器件。
在本例中、Vdo = 250mV 得到保证?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    在此测试条件下、VIN 设置为高于输出电压500mV、然后 FB 节点设置为 GND。 然后测量输入和输出之间的差值、这就是它们所称的 Vdo。 它们使用比输出电压高500mV 的原因是、对于所有其他条件、这是 EC 表中的首要条件。

    从3.3到2.9V、100mA 的应用应该可以。

    此致、
    标记