This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:故障模式下的最大电流输出

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636481/tps63031-maximum-current-output-in-failure-mode

器件型号:TPS63031

您好!

为了将电压从3.7V 降至3.3V (降压模式运行)、我们在设计中考虑使用此组件 TPS63031。  

为了实现合规性、我们需要知道故障模式下的最大电流消耗。 我知道在正常运行时、最大电流为800mA、但我们需要知道元件故障是否会导致最大电流消耗的变化。 请告知是否已完成 FMEA 以确定最大电流消耗。

谢谢、

ED

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在数据表的电气特性表中找到最大平均开关电流(1100mA)。 在正常条件下、这是器件将从电源汲取的最大平均输入电流。
    如果器件损坏、则取决于是否仍然能够控制任何限制电流等内容。 典型的故障也可能是组装故障、导致焊接不良导致短路。 如果输入电压通过 VIN 焊盘和通常连接到 GND 的外露散热焊盘之间的焊料短接至 GND、则不存在电流限制。
    基本上、这取决于您需要针对特定监管合规性涵盖的故障模式、是否有任何内置保护功能可以提供适当的保护。