This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:有关 UCD3138设计工具的一些问题

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636302/ccs-ucd3138a64-some-questions-about-the-design-tool-of-ucd3138

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

客户有关于 UCD3138设计工具 CCS 和 GUI 的一些问题。

您能帮您检查并给出一些意见吗?

谢谢。

 

1. 请帮助确认以下 CCS v6.0.1是否可以在64位 win10 PC 中正常工作?

CCS C 编译器 v5.1.6和 v5.26可以在64位 win10 PC 上正常运行?

3.  USB 接口适配器可在64位 win10 PC 中正常使用?

4. MFR GUI v2.1.8可在64位 win10 PC?中正常工作

5.设备 GUI v2.0.47和 v3.0.18可以在64位 win10 PC 上正常工作?

我们还 推荐 UCD3138的 CCS 版本6.1.3.00033和 Arm 编译器版本5.2.4、它们可以在64位 win10件中使用?

 



 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我们很快会回来。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    我们已通过电子邮件向您发送了答案。 如果您有任何其他问题、请告知我们。
    有关入门信息、请参阅以下链接。
    e2e.ti.com/.../611870


    谢谢、
    Sanatan