This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更适合有线和无线充电产品

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636628/change-suitable-for-wire-and-wireless-charge-product

你(们)好  
我有一个用于设计具有以下要求的有线和无线集成电荷的项目:  

1.左侧 Qi 充电器用于蓝牙耳机。 线圈必须不超过32mm (W) x 32mm (H)。
2.正确的 Qi 充电器需要对手机进行电感充电。 线圈必须不超过36毫米(W) x 36毫米(H)。

Qi 充电器右侧是一个示例  
3. 1 x USB 3.0端口5V 2A
4. 1 x USB C 端口5v 2A

此外,需要同时为所有4个设备供电。
最后、组件是电源端口、用于从电源获取电流...

我能否获得每个部分的参考设计,以便一次性集成所有内容?
谢谢


P/s:我尝试在无线充电论坛中查看、但无法在此处发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为有一个图形或图片没有附加。
    但您正在寻找 Qi 充电器(发送器)、而 TI 拥有 Qi 发送器 NRND、它们不再可用于大众市场设计。