This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842XMK-ADJEV:开关输出端出现550KHz 开关振荡和2MHz 开关振荡。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636429/lm2842xmk-adjev-550khz-switching-present-with-2mhz-switching-oscillation-on-the-output-of-the-switcher

器件型号:LM2842XMK-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM2841

此设计从 LM2841开始、但由于 SD 卡中的电流消耗增加、 因此在使用在线工具计算输入/输出电容器、二极管和 和电感器、结果是开关输出不稳定、导致所需的3.3V 输出(具有大纹波)。 它以550KHz 频率运行、但在550KHz 开关时间之间、输出上会发生3个额外的开关事件。 在这种情况下、输出甚至不支持50mA。 以下是正在使用的值:

Vin = 24V 标称值

Cin = 2.2uF 钽电容器和100uF 电解电容器

COUT = 47uF X7R

IINd = 47uH 屏蔽铁氧体。

使用电感值为100uH 的积木式耳塞不能消除振荡。

除了升压电容和电感之外、还有一种替代方法可帮助稳定电路。  

一种想法是在上部反馈电阻器/分压器上使用前馈电容。 请注意、该 PCB 使用 LM2841已经完美运行了多年。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一些显示您的问题的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用适当的返修设备更换部件、此问题已得到解决。 在焊接到电路板上时、安装的初始部件过热严重。