This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20的电感器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636687/inductor-of-tps54a20

主题中讨论的其他器件:TPS54A20

我对 TPS54A20的电感有疑问。

在数据表第25页中、我们使用 DFE252012F-R33M。

在 DFE252012F-R33M 的数据表中 、额定电流(Isat)为7600mA。

额 定电流(ITEMP)为5100mA。

但是、在 TPS54A20的数据表第25页中 、饱和电流额定值为8.5A。

问题1.

请告诉我们8.5A 的原因。

问题2.

请告诉我们 TPS54A20数据表第25页中饱和电流额定值的定义。

问题3.

8.5A 表示 额定电流(Isat) 还是额定电流(ITEMP)?

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../DFE252012F_2D00_R33M-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对此进行研究。  不过可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 上使用的电感器为:
    L1、L2 220nH 电感器、220nH、7.2A、0.0075 Ω、 SMD 3.2x2.5mm MLA-FY12NR22N-M3-RU Mag 层
    由于这是一个两相电路、因此每个桥臂仅提供一半的电流。
    饱和电流是指电感器在其电感中下降一定比例的电流。 从制造商到制造商的 Vries 百分比。 通常为10到30%,我认为我从一些人中看到高达40%。
    数据表显示它是饱和电流、而不是加热电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54A20数据表第25页的表格旨在报告制造商指定的每个电感器的饱和电流额定值。  DFE252012F-R33M 数据表的当前版本显示为7.6A。 我建议使用该数字作为 DFE252012F-R33M 的饱和电流额定值。 请忽略 TPS54A20数据表第25页的表格中列出的8.5A 饱和电流额定值。