This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425EVM-594:Fusion GUI 是否可以更改 TPS40425的导通上升时间?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636653/tps40425evm-594-may-tps40425-turn-on-rise-can-be-change-by-fusion-gui

器件型号:TPS40425EVM-594
主题中讨论的其他器件:TPS40425

你(们)好,先生  

我的客户在12Vin/0.8Vout 30A (两相一输出)应用中使用 TPS40425。

TPS40425的导通上升时间是否可以由 Fusion GUI 进行更改? 因为我更改了"打开上升"和"写入硬件"。 但 Vout 上升时间是相同的。

                                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    是的、Fusion GUI 可以更改开通上升时间。

    如果是多相设计、则需要更改主通道的导通上升时间。 您能否再次检查它?

    谢谢