This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:NTC 传感器校准

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636518/bq40z50-r1-ntc-sensor-calibration

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

我正在使用外部 NTC 传感器(103AT-4-70374)

我在 BQ40Z50-R1中比较了实际传感器和 NTC 传感器测量的结果、测试了传感器精度。

我在 5点测量了温度、 我发现温度精确在25°C、但斜率不够。

例如、

60度时、NTC 测得的温度为56.4度。

90度时、NTC 测量的温度为82度。

因此、我需要更改温度增益。 在 BQ40Z50中、如何更改温度增益?

我附加了测试结果。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chul、
    在较高的温度下、热敏电阻精度会降低。 无论怎样、您的电池在高于65度的温度下都无法正常工作、否则您将会发生热失控、因此接近和低于室温的温度下的精度至关重要。
    如果您仍然需要调整热敏电阻系数、可以按照下面的应用手册进行操作。
    www.ti.com/.../slua398
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我看到 slua398 doc、但我的问题是、BQ40Z50-R1上没有这样的系数参数。 您能否指出哪个电阻器与 BQ40Z50-R1参数上的温度系数完全匹配? 只有内部传感器参数。