This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:由于补偿引脚而导致的不稳定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636502/tps54240-instability-due-to-compensation-pin

器件型号:TPS54240

您好!

我正在设计如下所示的降压稳压器。

已安装跳线 J11和 J9。  未安装 C30、我只是将封装放置在电路板上。  J7未安装、因此负载尚未影响电源。  我在 Tina 中使用阶跃负载等进行了仿真、结果看起来不错。  遗憾的是、它在我的电路板上无法正常工作。  R13和 C29已安装。   

是否有人可以详细说明我在薪酬网络方面的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请定义不起作用的内容?
    此外、请发送开关引脚的任何电压波形和 PCB 布局快照
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  如中所示、不工作不会调节至3.3V、而是~2.8V。  如果我移除了 COMP 引脚上的 RC 组件、它会将电压稳定在3.3V。

    我在这里附加了布局。  我今天将抓取一些波形。  感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我弄错了。  在该配置中、该电路在负载下也未正确调节。  虽然最初移除补偿组件允许 器件调节 到 预期的3.3V、但它确实如此、但仅 在未连接负载的情况下。

    这些屏幕截图是在上述设计中获取的、但未加载补偿组件。   顶部(蓝色)迹线是输出、底部(绿色迹线)是 TPS54240的 PH 引脚(引脚10)。  

    下面是每个 屏幕截图所示电路配置的关键说明。

    LeCroy13.png - 无负载 且没有连接到 COMP 引脚的组件的电路的屏幕截图。

    LeCroy14.png -这是 第二个屏幕截图、 其配置与 LeCroy13相同。

    LeCroy15.png -相同的探测点、但该稳压器的输出现在具有7.5欧姆的负载。  COMP 引脚未连接任何器件。

    LeCroy13.

    LeCroy14.

    LeCroy15.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将 DAP 连接到接地层。 我假设器件位于顶部、但我看不到顶部的接地层
    连接到 DAP。 这是一个非常重要的接地连接。
    对于以下信号、您还需要使用宽走线、如果不是大填充、则需要使用宽走线:GND、PGND、VIN、SW 和 BOOT。
    此外、在顶部使用接地填充/平面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAP 是否是 IC 底部的散热接地焊盘? 遗憾的是、我在封装中忽略了这一点、因此我在这些电路板上没有该焊盘。

    我已经记下了您的建议、并将在下一个阶段实施这些建议。 您认为这些项目是否会导致上述问题? 您对 COMP 引脚有什么见解吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这是必须接地的非常重要的电气和热连接。
    根据您的负载 SW 波形、波形中似乎有很多压降。
    这可能来自我上面提到的非常狭窄的布线的阻力。

    不知道比较器组件会产生什么影响、但您需要更好的布局
    第一个。 然后、如果系统不稳定、您可以调整 COMP 值。

    与数据表布局中的示例一样、COMP 组件和 FB 电阻器必须在器件的 GND 引脚处接地。
    则该 GND 连接到 DAP。