This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:寄生二极管正向电流的额定值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636325/csd19534q5a-rating-of-parasitic-diode-forward-current

器件型号:CSD19534Q5A

您好!  

我们能否知道 CSD19534Q5A 的寄生二极管电流额定值(IS)?  

此致、

Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki、
    从封装功能的角度来看、二极管的正向电流与漏源封装电流相同。 换言之、无论电流流向如何、引线框和导线都可以处理相同的50A 电流。

    但是、从散热角度来看、直流电流将受到热环境允许您耗散的功率的限制。 换言之、150 (最高温度)- Ta (环境温度)/RthJA (特定于电路板的结至环境热阻抗)将为您提供器件可消耗的最大功率。 然后、器件可处理的最大电流将由 I = Pmax / VF 给出、其中 V 是正向体二极管压降(VSD)。 请注意、VSD 会根据结温和电流而变化、如数据表图9所示、因此您需要确定在该曲线上实现 Pmax 的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett

    感谢您的回答。
    我明白了。

    Hiroaki