This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:通过 I2C/USB 适配器进行连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636505/bq76940-connecting-via-i2c-usb-adapter

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIOEV2400

大家好、

我正在使用 bq76940和 bq78350组件对电路板进行原型设计。

在我的实验室中、我有一个来自 Total Phase 型号 Aardvark I2C/SPI 主机适配器的 I2C 转 USB 适配器。

我想知道是否可以使用它、而不是 EVM 板中提到的 EV2300来实现此类组件、但我很遗憾没有这种组件。

如果我可以继续使用 Aardvark 并使用 bqStudio 进行监控、请告诉我。

谢谢

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio GUI 将需要(必须具有) EV2330或 EV2400。