This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220编程问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636442/bq27220-bq27220-programming-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ27210

您好;

Current I build the programmer for bq27220。

应用7.2V 以连接 GPIO 引脚并成功获取器件型号/固件版本;

但断电/通电和 MET DF 都是空的。

我很困惑、我们需要检查编程电压高时间/下降时间/电压时序限制。 像 bq27210…

正在等待更新信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    您是否按照 TRM 第 B4节中有关监测计的说明进行了操作? TRM 表示施加7.4V 电压、而您施加的是7.2V 电压。 请仔细阅读该部分。 第75页和第76页

    www.ti.com/.../sluubd4.pdf

    谢谢
    Onyx