This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500-V130:电池容量降额问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636390/bq27500-v130-problem-with-de-rating-the-capacity-of-the-battery

器件型号:bq27500-V130
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我们的医疗产品受到部署的锂聚合物电池的少量膨胀的影响、这会产生过多的返回。

改用更强大的电池技术是一个长期目标、但短期策略是将问题降至最低。 我一直在尝试将充电终止电压从4.2V 降低到4.1V、并将最大充电速率降低一半。 这是可能的、因为充电器是可编程的。

但是、电池电量监测计无法很好地应对变化。 当充电器终止在4.1V 的较低电平时、监测计的电量读数必须为100%。 最初、我手动编辑了.gg 文件 并将设计容量、CC 阈值和 Qmax 值降低了约15%(将其写入监测计、执行复位、允许进行 OCV 测量)、但在充电终止时、监测计仍以八分之中的百分比读取充电级别。 也许在重复周期后、它最终会自行调整 Qmax 等?

我接下来要做的是执行 bqEVSW 软件的 bqEASY 过程。 但是、在学习周期中、它会因为充电阶段结束而卡住、监测计拒绝设置 FULL (FC)位、这会阻止软件进入放电阶段。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    您不需要进行这些更改。 如果您要降低充电电压、您只需将电池充电至该电压、并确保您根据收尾电流达到初级充电终止、并设置 FC 标志。 如果发生这种情况、监测计将在 EOC 处调整电池充电 DOD、并将100%调整到该充电电压。 您可能需要运行完整的放电和充电周期才能正确更新。

    谢谢
    Onyx