This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:DRVL 下冲电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636441/tps53014-drvl-under-shoot-voltage

器件型号:TPS53014

您好!

我们收到了客户关于 TPS53014的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在评估 TPS53014EVM。 他们发现 DRVL 下冲超过了额定电压。 请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS53014-DRVL-under-shoot_5F00_171101.pptx

TPS53014EVM 原稿:下降沿下冲0.92V
TPS53014EVM 定制:0.8V 上升沿下冲

DRVL 下冲电压的原因是什么? 是否有任何减少下冲的解决方案?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极驱动信号是高速信号、用于驱动 FET 栅极电容以及寄生电感和电容。 具有与所示 SW 或 PH 节点类似的信号瞬态规格是有道理的。 遗憾的是、该参数在器件发布时未进行表征。 我认为这些电压不会过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、
    我认为在这种情况下、驱动强度与使用的 FET 不匹配。 DRVL 的驱动强度为6.9 Ω、FET 变为10倍栅极电荷。 正如 John 提到的、下冲幅度看起来不错。 但是、请检查效率。 在您的 ppt 中、请注意低侧 FET 的开启速度有多慢、请将其与原始 EVM 进行比较。 如果这是一个新应用、建议切换到 DRVL 具有更高栅极驱动强度的控制器。 可以通过检查效率并查看效率是否可以接受来做出决定。
    此致、
    Mathew