This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:输入电压裕量更小

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, LM46000, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636388/tps54040a-less-input-voltage-margin

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件: LM46000LM46001

您好!

我正在考虑使用 TPS54040A 器件。
在使用时、有一个问题、因此我想问一个问题。

在我的规格中、我假设最大输入为40V。 就我们正在研究的领域而言、它从未超过40V。
但是、该器件的最大额定值为47V、建议运行条件为42V。
这与我的规格相差很小。

即使输入电压始终为40V、器件的性能、可靠性和安全性是否始终存在问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不应超过、但您必须确保电压永远不会超过器件的绝对最大值、尤其是在瞬态期间。 如果我愿意、我会选择60V 器件、例如 LM46000或 LM46001。 它是同步器件、因此效率更高。

    谢谢
    -Arief