This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:原理图审阅请求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636312/bq24773-schematic-review-request

器件型号:BQ24773

您好!

您能否查看随附的原理图并让我获得结果?

将使用2S 电池。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../BQ24773_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、我们不会在 e2e 论坛中讨论客户详细设计。
    您可以将 BC6降低至1nF、将 BC7降低至47nF、以降低 ACFET 导通损耗并提高 ACFET 可靠性。
    请在 VCC 上添加二极管或。 因此、VCC 可以从输入端和电池端获取电源、以使 I2C 通信保持在仅电池模式。
    如果您有其他与您的设计详细信息相关的问题、可以发送电子邮件至 wang-li@ti.com