This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:差异

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636447/tps92512-what-s-the-difference

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件: TPS92513

您好!

客户询问了有关 TPS92512和 TPS92513的问题。
请帮帮我们。

[问题]
TPS92512和 TPS92513有何区别? 我们了解建议的输出电流是不同的。 但每个规格完全相同。 因此、他们怀疑 TPS92513可能允许高达2.5A 的电流。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    它们使用不同的键合线、这就是513具有较低的建议最大电流的原因。 它的工作电流可能为2.5A、但这可能是可靠性问题。

    此致、

    克林特