This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:AM335x 与 TPS65220 PMIC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65218D0, TPS650250, TPS65910, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185394/tps65220-am335x-with-tps65220-pmic

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0TPS650250TPS65910USB2ANY

您好!

   我正在设计 AM335x 嵌入式系统。 我想使用 TPS65220为 AM335x 加电。

是否可以将 TPS650250/TPS65910/TPS65218D0替换为 TPS65220?

是否有适用于带 AM335x 的 TPS65220的参考设计?

谢谢、此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您使用 E2E! 目前、我们没有预编程任何 TPS65220型号来为 AM335x 供电。 但是、作为 TPS65220 PMIC 系列的一部分、我们提供了 PTPS6522005、这 是用户可编程版本、默认情况下会禁用所有电源轨、因此客户可以在执行上电序列之前对 PMIC 进行重新编程。 对 PMIC 进行重新编程需要一个外部3.3V 电源和一个外部 I2C 主器件(即 USB2ANY) 来 通过 I2C 与 PMIC 通信。   

    如果您愿意、我们可以提供编程说明、您可以在生产线上对 PMIC 进行编程、也可以与第三方合作提供编程服务。 如果您有兴趣、请告知我们  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda Diaz Cruz、

                                        您能否共享编程说明文档以便我在选择 TPS6522005 IC 之前仔细查看它、任何接口原理图文档也会有所帮助。

    谢谢、此致、

    Nikhil Muley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在编写正式的方案编制指南,将在 TI.com 上发布。 同时,我已附上关于方案拟订步骤的初步资料。  请注意、此器件尚未发布、因此提供的所有信息均为初步信息、如有更改、恕不另行通知。 但是、我们不会预测任何变化。 器件发布后、所有客户都应参阅 位于 TI.com 产品文件夹中的在线编程指南。

    如果有任何问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../TPS65219_5F00_Programming_5F00_Instructions_5F00_preliminary.pdf

    谢谢、

    Brenda